This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:CC2520,CC2590

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617272/cc2590-cc2520-cc2590

部件号:CC2590
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2530

您好,

我对 CC2590EM评估模块的TL (传输线)有疑问。

我为L,C设计了TL

TL101的值是否会影响输出功率?

我的主板是46dBm。

和其它定制板(CC2530+CC2591)的2591的功率为61dBm。

我想增加主板输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    是的,TL对性能有影响。 您写入的数字没有意义,46dBm是一个非常大的数字(30瓦),61dBm大约是2000瓦。 您是否可以发布一张布局的小图片,这将使我更容易为您推荐一些尝试的内容。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我插入图像文件。