This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:cc2650stk

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/620349/rtos-cc2650stk-cc2650stk

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:TIMAC

工具/软件:TI-RTOS

如果轮询率=0,如何发送数据

我尝试这样做,但当我按键发送数据时,我没有收到协调员的任何信息

当我将轮询速率设为1秒时,我每1秒接收一次协调器数据,当轮询率设为10s或60s时也是如此  

我想手动进行轮询,而不是由时间事件来控制???,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个堆栈Zigbee,TIMAC? 哪个版本?