This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SMARTRF06EBK:SMARTRF06EBK

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM35, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/620961/compiler-smartrf06ebk-smartrf06ebk

部件号:SMARTRF06EBK
主题:LM35CC2538中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

我想将LM35传感器与终端设备(cc2538board attached with smartrf06 board)连接起来,这些终端设备是我们应该在该板中配置的ADC引脚。我们将使用LM35接口连接的API功能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您参考 CC2538基础固件中的ADC示例 以执行相应操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息

    我需要将温度传感器数据存储在协调器板的sdcard中(随cc2538em附带的smartrf06包),哪些API函数用于将数据存储在sdcard中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538基础固件中也有SD卡示例。