Other Parts Discussed in Thread: CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2592 如果未启用,是否可以使用CC2592? 该状态下的损耗是什么(我希望在CC2592仍在路径中时能够以低功率传输)。 我需要实现低输出功率,约-15至-20 dBm。 我使用的收发器的功率设置为+3 dBm到-17 dBm。
这是在已投入生产的产品上,我们能够通过使用数字电位计调整偏置电流来更改输出功率。
此致,贝恩德