This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在CC2531加密狗上使用Z堆栈实现终端设备

Guru**** 2764155 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/621139/implementing-end-device-using-z-stack-on-cc2531-dongal

主题中讨论的其他部件:CC2531Z-stackCC2530

尊敬的先生/女士:

我们正在使用CC2531加密狗,并尝试在此模块上实施Z堆栈。 我们使用CC2531模块成功实现了协调员功能。

现在,我们希望CC2531模块充当使用Z堆栈的终端设备。 是否为该产品提供了任何支持?

提前感谢您的支持。


--
此致
Praneet
praneet.kaur@smartron.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是什么Z-Stack版本? Z-Stack 3.0 1附带了GenericApp样例项目,该项目支持所有三种Zigbee设备配置(协调器,路由器,终端设备)中的CC2531加密狗硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2531没有专用示例,但CC2530的Z-Stack中的所有示例都可以在CC2531上运行。 您只需正确映射按钮和LED针脚即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Jason,这是一个很好的捕获。 我甚至不知道Z-Stack 3.0 中有用于CC2531的GenericApp。 感谢您提供信息。