This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:支持Zigbee绿色电源堆栈

Guru**** 2533320 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/621080/cc2630-support-for-zigbee-green-power-stack

部件号:CC2630

您好,

CC2630/50是否提供了Zigbee Green电源堆栈?  

我的理解是,绿色电源群集可以是Zigbee 3.0 中包含的Zigbee PRO的一部分,但我看下面的链接不清楚是否包含了该群集。

http://www.ti.com/tool/z-stack

我只看到对Green Power Basic Proxy的引用,但没有提到Power设备或Power Sink。

此致,

Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道现在不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我们目前唯一具备的功能是具有Zigbee 3.0 的代理1 (路由器类型的设备),但没有端点选项(电源或接收器)?

    巴西,
    Amjad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,完全正确。 您可以尝试联系TI当地代表签署NDA,以查看他们是否拥有这些绿色电源功能的路线图。