This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650:使用6LoWPAN网络对多个CC2650设备进行多跳实验?

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/620429/cc2650-conduct-multihop-experiments-with-multiple-cc2650-devices-using-a-6lowpan-network

部件号:CC2650

我使用6lbr路由器设置了一个使用多个CC2650传感器标签的6LoWPAN网络。 它基于维客教程,如下所示:

我正在运行cc26xx-web-demo示例代码,它只是单跃点。 是否可以对该文件使用多跳?

是否   可以在cc2650设备上使用文件udp-sender.hex和udp-sink.hex?  

对于如何使用cc2650的多跳的任何建议,我们都将不胜感激。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在两个CC2650STK上运行cc26xx-web-demo。 使其中一个尽可能远离边缘路由器,但必须处于边缘路由器的无线电覆盖范围内。 将另一个CC2650STK移至边缘路由器的无线电覆盖范围之外,但在第一个CC2650的覆盖范围内。 然后,您应该会看到多跃点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好酷。 我会试试这个。 您是否知道哪一个文件最适合在Cooja中进行模拟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试z1mote。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是Contiki OS中的文件,还是您的意思是从Cooja的下拉菜单或只是查找Zoletia支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它意味着在Cooja下拉菜单或只是查找霍利耳特支持。