This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592的结点到环境热阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/619506/cc2592-the-junction-to-ambient-thermal-resistance-of-cc2592

部件号:CC2592
主题: CC2591中讨论的其他部件

您好,  

您能否共享 CC2592的结点到环境热阻参数?

谢谢。  

巴西 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin,您好!

    遗憾的是,我没有CC2592的热参数,因为在2014年发布此设备时不需要此参数。 我希望它们与CC2591非常相似,因为两种器件几乎具有相同的芯片尺寸,非常相似的输出功率并使用相同的封装。  

    CC2591的结点到自由空气(环境)热阻 为41.9 °C/W

    我希望这能有所帮助。

    此致

    芯片