This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS / CC2530ZLLRC-RD:注册LAMP的相关回调函数,然后程序无法编译。

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/619642/rtos-cc2530zllrc-rd-register-the-relevant-callback-function-of-the-lamp-and-then-the-program-fails-to-compile

部件号:CC2530ZLLRC-RD
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

您好~

问题,如标题。  在3.0 中

 


如果调用了注册函数。

其他位置代码未更改。


这个问题第一次遇到,希望立即获得您的解决方案。

非常感谢。

 

阿塔戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是否太简单? 没有人愿意回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的zclSampleLight_LightingCmdlbs是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZLL的光源命令的句柄功能。

    我想在Zha实现改变颜色温度和颜色的效果。

    在Z-Stack 3.0 0没有问题之前,今天更新为3.0 .........1此版本将出现这种情况,请告诉我原因。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然,在添加这些回调函数后,闪存就会耗尽。 我建议您在编译器选项中检查可以从“定义的符号”中删除的内容,以禁用不需要为应用程序释放某些闪存空间的内容。