This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:是否有现成的开发套件/启动板可用。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/618926/cc2630-is-there-any-ready-development-kit-launchpad-available

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件: LAUNCXL-CC2650

您好,

我找不到任何可用于cc2630的启动板或评估模块。

是否有现成的开发套件/启动板可用于cc2630?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,CC2630没有LaunchPad。 您可以使用LAUNCHTXL-CC2650进行开发。