This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:使用USB加密狗在PC上控制Zigbe/SimpliciTI通信

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, SIMPLICITI, CC2520, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617728/cc2520-control-zigbee-simpliciti-communication-over-a-pc-with-usb-dongle

部件号:CC2520
主题中讨论的其他部件:SimpliciTI,CC2531, Z-stack

大家好,我们正在使用带有SimpliciTI协议堆栈的CC2520,我们需要将其连接到PC,这将在SimpliciTI上模拟远程设备的行为。

我们只需要一个USB加密狗(或EVB)和一个API,它允许通过ZigBee/SimpliciTI从自定义PC应用发送和接收数据。

python,MATLAB或C++中是否有一个API可用于PC端,以便使用USB加密狗控制通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Giovanni,

    不,不是我知道的。 我认为最好的起点是使用TeraTerm (或其他一些终端程序),然后在控制台上键入UART命令。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您的意思是将评估板附加到PC串行上吗?

    是否有一个示例可用于将主板连接到PC进行串行通信?

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用CC2531 USB评估“dongle”(可用作数据包嗅探器)来完成此工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用运行Zigbee协议的CC2531 USB加密狗并连接到PC进行Zigbee通信没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否要使用"RF_MODE"固件应用程序和USB虚拟COM?
    这是否支持SimpliciTI?
    如何使用USB加密狗配对/连接到远程设备?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是使用Z-Stack ZNP,您可以参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.htmlsunmaysky.blogspot.tw/.../how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来是一个好方向,但是我们需要的是使用Python脚本实现连接设置的自动化,并通过SimpliciTI发送/接收数据。
    是否有可用于控制ZTool的API或ZTool发送的串行命令的描述?
    是否有应用说明或演示脚本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZTool使用MT命令,可参考Z-Stack文档文件夹下的Z-Stack Monitor和Test API.pdf和Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。
    您能否提供一个简单的串行命令序列,以便通过串行(或使用ZTool)发送,以建立与对等设备的连接并开始发送和接收消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的Z-Stack版本是3.0 1,您可以参阅 sunmaysky.blogspot.tw/.../Zr use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html ,它介绍了设置ZC和ZR加入网络的基本步骤。 ZC和ZR可以在ZR加入ZC网络后相互通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队,

    据我所知,串行解决方案是目前唯一可用的解决方案,对吗?

    SmartRF Studio是否可以用于此目的?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF Studio用于RF测试,不适用于应用。