This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:是否可以在1.2 简单广播模式下配置z-stack WPAN(contiki)中的终端设备或6LoWPAN(contiki)中的主机节点,而不是添加到网络中。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/618184/cc2630-is-it-possible-to-configure-end-device-in-z-stack-1-2-2a-or-host-node-in-6lowpan-contiki-in-simple-broadcast-mode-instead-of-adding-into-network

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,

是否可以将cc2630配置为

1) z-stack 1.2 .2a 或中的终端设备  

2) 6LoWPAN中的主机节点(contiki)  

在 简单广播模式下,而不是添加到网络中。 (我提出这个问题是因为我认为在 广播模式下配置会消耗更少的电量)

使用此类配置有什么缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能在未加入网络的情况下使用广播来发送消息。