This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何在Raspberry PI和具有以太网连接的Windows笔记本电脑之间创建正确的网桥?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617954/cc2531-how-to-create-a-correct-network-bridge-between-the-raspberry-pi-and-a-windows-laptop-with-an-ethernet-connection

部件号:CC2531
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

我正在尝试通过以下链接从cc26xx教程中配置安装程序

我有一根以太网电缆从Raspberry PI连接到Windows笔记本电脑。 在本教程中,在Windows机器上,您是否需要在网络设置中使用Wi-Fi桥接以太网? 我这样做是为了让覆盆子PI获取IPv4地址和访问PI上的互联网。 我可以访问bbbbbb::100网页。 但是,从6lbr GitHub配置中,网络接口设置包括从以下链接启用br0和tap0。

此外,视频还显示了类似的设置

www.youtube.com/watch

是否需要? 那么在覆盆子PI上,是否应该使用这座桥? 例如,在ifconfig中显示br0。 对于NAT64,您需要知道PI的IPv4地址,我有点困惑,不知地址应该出现在eth0还是br0下。  我在使cc2650出现在6lbr网页上时遇到问题。 如果Wiki教程中包含有关网络接口设置的更多信息,将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您有两个节点,_5201和_5101列在6lbr传感器页上。 您的意思是什么“您在使cc2650出现在6lbr网页上时遇到问题?”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是我的视频。 我只是将它作为一个示例,看看这是否是预期的网络接口。 我正在努力实现视频中的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,您是否可以附加您自己的屏幕截图,以便我更好地了解您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PI上的网络接口已连接。 还随附了如何桥接Windows机器上的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6lbr页面将显示以下内容。 注意:我可以看到邻居处于状态,但不显示传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的6lbr有问题。 您可以转到/6lbr文件夹并运行"git checkout ff69ae421.4407万eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49"。8.7589万。 2016年12月22日,您将获得6lbr版本,您可以重建6lbr以再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很有使用Git的经验。 当我尝试运行 "git checkout ff69ae421.4407万eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49"时8.7589万时,它出现了问题。 产生的错误如下所示:

    错误:您对以下文件所做的本地更改将被签出覆盖:

    examples/6lbr-demo project-conf.h

    Examples/IPv6/SLIP无线电/project-conf.h

    请提交您的更改或将其保存,然后才能切换分支  

    我不太清楚使用的是什么树枝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您已对这些文件进行了一些更改,导致了问题。 您可以git一个新的6lbr副本,然后转至/6lbr文件夹并运行“git checkout ff69ae421.4407万eeec4c71f87589ac4bc7d3a8a49”8.7589万”。 2016年12月22日,您将获得6lbr版本,您可以重建6lbr以再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢,我明天会尝试一下,看看它是否有效。 我认为应该在wiki教程中提到它,因为它可以为我节省很多时间来处理一些永远不会奏效的事情。 我认为应该有人更新Wiki网页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是Wiki的问题。 它与GitHub上的源代码有关,我看不到更新wiki的理由。