This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:是否可以使用多星网络形成群集树结构?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2538, CC2650, Z-STACK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617012/cc2530-is-it-possible-to-form-cluster-tree-structure-using-multiple-star-network

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: CC2538CC2650Z-stackCC2630

您好,

我 想设置大型无线 网络(例如,500平方米区域的100个节点)。

是否可以将多星网络连接到单个设备以收集数据。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2530上会使用什么软件堆栈? 是Zigbee吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道,会使用任何合适的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您可以尝试使用多个Zigbee协调器来创建多个Zigbee STAR网络,并将所有这些协调器连接到一个主机MCU来管理所有STAR网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将多个ZigBee协调器连接到单个主机,我的意思是应该使用什么技术来实现这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想MCU会使用UART与协调员通信。 例如,如果要让5个协调器连接到单个MCU,则必须找到至少具有5个UART的MCU,并且能够与这5个协调器进行足够快的通信以满足应用程序的需要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否无法以无线方式将协调员连接到MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为6LoWPAN+contiki是否适合我的应用程序("我想实施200-250设备(电池供电)无线网络")?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为Contik不能将100-200个节点用作星形网络。 而且,这是一个开放源代码项目,因此您可能需要能够自行修复错误或问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉出现了错误通信,
    我想说6LoWPAN+mesh+contiki适合我的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有在Contiki网格中设置100多个节点的经验,但我怀疑稳定性。 所以,我不会推荐它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议将ZigBee Mesh与cc2538一起用于大型网络吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI Z-stack 3.0 是否支持cc2630/cc2650?2650?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能,CC2630/CC2650没有2650没有足够的闪存来支持Z-Stack 3.0。