This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:SoC解决方案可用的6LoWPAN网络仿真工具是什么。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2630, CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617349/cc2630-what-are-the-6lowpan-network-simulation-tools-available-for-soc-solution

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2538CC2530

您好,

像"Cooja"这样的流行网络模拟工具不支持cc2630/cc2650/cc2538。2650。</s>2538

那么,这些SoC还有哪些其他6LoWPAN模拟工具可用。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cooja不支持CC26xx和CC2530。 但是,您可以使用wismote进行仿真。