This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 + RFX2401C范围扩展器

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, Z-STACK, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/616528/cc2530-cc2530-rfx2401c-range-extender

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: CC2592Z-stackCC2591

您好,

我有一台CC2530,它连接到 RFX2401C范围扩展器,我想知道如何在Z-Stack中设置它,因为它的接线方式与CC2592不同。 只连接了WFP 1.1 和TX,WFP 1.4 和RX。 我非常感谢您为我提供有关如何设置此功能的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在macRadioTurnOnPower()中使用以下代码。

    /* P1_1 -> Paen *
    RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV;
    OBSSEL1 = OBSSEL_OBS_CTRL0;

    /* P1_4 -> EN (LNA控制)*/
    RFC_OBS_CTRL1 = RFC_OBS_CTRL_LNAMIX_PD_INV;
    OBSSEL4. = OBSSEL_OBS_CTRL1;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 此外,在编译器选项中是否还需要执行任何操作来启用RFX2401C的范围扩展功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在编译选项中定义HAL_PA_LNA,但TX表可能不匹配。 您必须自己执行TX表,因为您使用的是RFX2401,它不是TI提供的参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何以及在何处执行TX表? TX表的作用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    定义HAL_PA_LNA时,它使用macRadioDefsTxPwCC2591[]作为功率表。 表中的这些寄存器值由频谱分析仪映射和测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TX是否与Paen相同,RX是否与EN相同? 还是另一种方式呢?

    2.如果我想将TX PIN码从WFP 1.1 更改为WFP 1.0 ,我该如何更改密码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,他们被认为是一样的东西。
    2.使用WFP 1.0 作为Paen的代码如下
    /* CTX或P1_1映射到Paen */
    RFC_OBS_CTRL0 = RFC_OBS_CTRL_PA_PD_INV;
    OBSSEL0 = OBSSEL_OBS_CTRL0;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当您说出TX功率表时,您是否仅参考下图? 或者TX功率表是否有更多?

    2.这些值何时何地用于Z-Stack?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的
    2.您可以跟踪代码以了解它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在CC2591 TX表中,它显示"数据表中的特征为X dBm "。 这些值在数据表中的什么位置? 我找不到它们。 这些寄存器值是如何映射的? (他们如何得出这些十六进制值?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,这些值来自 www.ti.com/.../swra308a.pdf 并由频谱分析仪测量。