This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2590:CC2520,CC2590

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/616723/starterware-cc2590-cc2520-cc2590

部件号:CC2590

工具/软件:Starterware

我还有一个问题。

我测试了SmartRF工作室和网络分析仪。
当SmartRF处于连续RX模式时,NA波形(Log Mag)会发生变化。


当SmartRF处于持续TX模式时,TX功率会更改。


但NA波形 不会改变。

怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    你不能这样衡量。 您必须通过测量输出功率和可能的灵敏度来验证RF电路。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的问题是测试方法。

    如果TX输出功率在连续TX模式下更改,我猜波形将会改变。

    正确吗?