This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:LED 2,3,4不工作(SMARTRF06 EB)

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/615307/cc2538emk-led-2-3-4-not-working-smartrf06-eb

部件号:CC2538EMK
主题:CC2538中讨论的其他部件

您好,

    我在CC2538EM和Smartrf06评估板上工作,我想切换LED 2,3,4。 但这并没有发生,但我可以切换LED1 (完美工作)。 如何解决此问题,请给出建议。

此致

Winston Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2538基础固件中有LED示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈宜佳您好,
    感谢您的回复。 我只使用该代码,我无法切换LED 2,3,4,但我可以切换LED 1,这是智能手电场06评估板中解决此问题所需的任何Jumber更换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用cc2538_found_firmware_1_0_1_0\bsp\srf06eb_cc2538\examples\LEDs下2538下的LED示例进行测试,如果我设置为"BspLedToggle (BSP_LED_2|BSPS_LED_3|BSPS_LED_1|BSP_LED_4),我可以看到所有LED1到LED4都在闪烁,而不是"sp_LED"(BSP_LED_3"LED);