This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:ZLL设备在加入后仅接受几秒钟的操作

Guru**** 2766455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/615922/cc2531-zll-devices-only-accept-actions-for-a-few-seconds-after-join

部件号:CC2531

大家好,

我在这个论坛上读了很多东西,经过大量的工作和尝试,我有一个基本工作的测试设置。 我有一个CC2531,它带有ZNP固件,连接到运行TI网关演示应用程序的PC。 我可以将ZLL设备加入网络(HA)。 当我加入工厂新设备时,我可以发送操作(例如 开/关)。 大约5秒钟后,设备不会对任何操作作出反应。  

如果重置设备并再次加入,则会出现相同的情况。 设备在加入网络后如此短的时间内停止工作,这可能是什么问题?

非常感谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的ZLL设备是什么? 您是否使用Ubiqua Protocol Analyzer来检查空中发生的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 为了测试目的,我使用了两个不同的zll灯泡(inrlight和tradfri)。

    我没有使用过Ubiqua协议分析器,但我可以试用。 我不确定是否可以在Gateway Demo应用程序的日志中看到更多内容??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ubiqua协议分析器应提供足够的信息以查看发生的情况。 尝试从ZLL设备执行嗅探,开始加入并失去控制。