This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-Stack 3.0 1 (CC2530/CC2538)现2538现已推出!

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/615230/z-stack-3-0-1-cc2530-cc2538-is-now-available

主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

Z-Stack 3.0 1现在可通过以下链接从TI.com下载。 此SDK主要是Z-Stack 3.0 的维护版本。0没有添加主要的新功能,但包含了许多错误修复。 SDK中的发行说明中提供了完整的更改。 由于没有重大更改,从Z-Stack 3.0 ........0迁移到3.0 \1应该就像将IAR项目文件(例如,SampleLight项目文件夹)从旧SDK移动到新SDK一样简单。

请注意,此版本中的IAR工作空间已更新为使用较新版本的IAR IDE。Z-Stack 3.0 1发行说明中提供了IAR ARM和8051的版本号。

警告:IAR ARM 8.11 2存在一个已知问题,导致大多数项目的构建失败。 我们目前正在与IAR合作解决此问题,目前请确保您使用的是IAR SD.1,所有项目都是在8.11 发行之前使用此版本进行测试的。

可在此处下载:

http://www.ti.com/tool/z-stack

Z-Stack 3.0 0现在应被视为已过时,它已移至:

http://www.ti.com/tool/z-stack-archive

以下是已知问题和建议的修复方法:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Zigbee_Known_Issues_and_Proposed_Fixes