This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Zigbee照明堆栈1.0 ™︎2是否支持SampleApp应用程序的终端设备操作。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/615396/cc2530-will-zigbee-lighting-stack-1-0-2-support-end-device-operation-for-sampleapp-application

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

2年前,我们在一些照明自动化应用中使用了z-stack Lighting 1.0 ,其中我们使用了作为路由器的SampleApp应用程序,现在我们正在尝试将其作为终端设备运行,但我未 能成功。 它只有EB路由器和Zlight路由器配置。 有人能帮我理解这一点吗? 我不能将此配置更改为终端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,您不能将ZLL灯配置为终端设备类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以使用z-stack 3.0 实现这一点吗???