This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:cc2650stk

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/615383/rtos-cc2650stk-cc2650stk

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想使用sensortag示例在z堆栈上发送超过20字节,我可以通过将ZCL_datatype_Int16修改为ZCL_datatype_int64发送8字节,并在z堆栈Linux主网关上接收正确的数据,实际上我要发送超过8字节,是否有解决方案???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试使用ZCL_datatype_char_str代替ZCL_datatype_int64。