This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2630:是CC2630的任何示例:ZigBee烟雾探测器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/614741/rtos-cc2630-is-any-example-for-cc2630-zigbee-smokedetector

部件号:CC2630

工具/软件:TI-RTOS

您好,

IM正在查找CC2630 ZigBee烟感探测器配置文件。

是否有任何IAR项目示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI仅提供CC253x的烟雾探测器示例,您可以在 processors.wiki.ti.com/.../Fire_Alarm_System上找到相关信息 。 我想您可以参考此示例,并在CC2630上相应地执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否真正实现了基于CC26xx系列的烟雾探测器(具有ZigBee)? 确保CC2630具有足够的闪存/RAM内存来运行此应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用CC2630实现了一些IAS区域终端设备,但它们都不是烟雾探测器。 但是,使用CC2630应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。