This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:为SMART能量配置文件1选择正确的设备内存和安全性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/614798/cc2538-selecting-the-correct-device-memory-and-security-for-smart-energy-profile-1

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我们正在构建一个新设备,它将使用CC2538和ZigBee连接到运行智能能源配置文件1的智能仪表。   我们确实有支持SEP 1的早期版本Z-Stack ,因为我们在这里被告知当前的Z-Stack不再支持它。

有5种不同的CC2538设备具有不同的内存和安全功能。  我能否获得有关SEP1需要哪一 个具有ZigBee仪表连接功能的建议。  CC2538将仅读取仪表并通过UART将仪表数据传输到其他设备。

谢谢你。

丹