This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA在寒冷房间中停止工作:-25°C

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, TMP112, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/635776/cc2650moda-cc2650moda-stop-work-in-a-cold-room--25-c

部件号:CC2650MODA
主题中讨论的其他部件: TMP112CC2650

我都是,

我使用CC2650MODA连接PC上的温度传感器。

我可以在许多温度低于3°C的房间中使用它们,但在低温:-25°c ==>模块工作20天和停机后使用它们。

蓄电池正常。

有人用这种温度进行测试吗?

谢谢

皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表列出了此设备能够在-40C下运行。

    您是否可以更具体地说" 20天后停止"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20天后(近似值)微控制器停止工作。 电源正常但无信号.... 重置无效。
    如果我们从寒冷的房间中取出模块,我们会在环境温度下等待半小时,然后模块继续...
    我们不知道为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以在launchpad上使用TI示例复制此信息? 您是否保持BLE连接,广告或任何特定内容? 您是否已绑定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有使用启动板测试,但这是可能的。

    我不使用BLE =>仅使用6LoWPAN (802.15 .4)。我们有一个mesh网络。

    我们在生产前部署了一个系统进行现实测试:(在我们的实验室中,一切都是好的,但不是实际的)

    在同一网络中,RPL边界路由器上连接了32个模块(传感器)。

    我们的传感器基于CC2650MODA,配有锂电池和i2c传感器TMP112。 我们每隔45秒向边界路由器发送一次温度测量并存储它们。

    所有传感器都正常工作,但温度极低的低温室中的传感器除外:-20°C至-25°C

    另一个传感器位于温度为5°C的寒冷室内,工作正常。 我们的Bowe非常紧致(IP65)。

    我可以用sensortag或launchpad测试,但要有一个很长的时间才有结果......

    ??????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以进一步缩小故障原因的范围?
    您是否能够确定这是否是由于传感器或I2C总线导致的故障?
    您能否跟进我们的硬件核对表(processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting) ,看看我们是否可以确定这是硬件还是软件问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为这不是软件问题,因为:

    1)所有32个主板都有相同的软件,只有在寒冷室内-25°C的主板有问题=我们测试更改它们,问题会使温度变慢。

    2)当CC2650失败时:如果我们尝试重置主板,主板不会启动:软启动时,LED状态闪烁:主板需要等待很长时间才能重新启动。

    传感器问题==>我认为不是因为如果传感器发生故障,CC2650会工作并发送一个错误的值,但它工作正常。

    ....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试相同的测试,但使用主电源(或类似)运行,以排除电池化学问题。 是否存在不能指定为-25的组件? 设备是否经历过多次加热/冻结循环? 热膨胀应力可能会导致焊缝裂缝,而裂缝仅在低温时才会出现。 希望你解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从下周开始,我进行了很多测试。

    1)我使用软件对Launchpad进行编程。 Launchpad由我用于其他测试的相同类型的电池供电。

    起初,Launchpad出现故障,但我将TROPICOAT (硅清漆)放在板上以保护湿度。 现在一切正常。 ==>软电池正常。

    2)我尝试将TROPICOAT安装在CC2650MODA上,但由于金属盖,它非常壮观。 为了进行测试,我取下了盖子,并将整个电路板=>正常工作。

    我认为我的问题是由于在这种情况下,特别是在CC2650MODA的金属盖下,所形成的湿度所致。 这就是为什么系统必须等待很长时间才能启动的原因。

    要在寒冷的房间中安装系统,CC2650MODA存在问题。 在寒冷的房间中,温度会发生变化,出现除霜峰值,温度会在短时间内正常上升。

    机箱和金属盖下方有一些湿气。 长时间后,金属盖和CC2650MODA方差制动器下方的湿度太大。

    要有一个好的产品,我认为在添加金属盖之前,必须保护组件,例如用硅清漆。

    您对这些测试有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您更新帖子。 实际上,您确实需要保护模块免受湿气/冷凝,因为它可能会影响外部组件(例如晶体)的操作,这些组件对湿气的引入导致的电容变化非常敏感。 我不能评论硅清漆在所有情况下是否会保护;但是,您应该彻底评估您的产品的设计,以确保其得到充分保护。

    不管怎样,您似乎已经了解了问题并正在采取纠正措施。

    祝你一切顺利