This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:正在发送消息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/635411/cc2650stk-sending-message

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件: LAUNCXL-CC2650

大家好,

我安装了CC2650STK以及SesnorTag DevPack和Contiki CC26xx-demo.bin。 我的笔记本电脑上连接了一个802.15 Tm4软件保护器(FreakUSB 2.4 GHz,无线802.15 Tm4 USB软件保护器1.1)。 我只想让CC2650STK与加密狗通信。 没有什么特别之处,只是为了看看他们是否可以相互接收邮件。

我在确定如何将消息从CC2650STK发送到USB加密狗时遇到问题。 我原本希望广播一条消息,但IPv6不支持广播。 多播是不是一种选择? 或者,我可以使用一个简单的代码直接将消息发送到加密狗?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从未听说过有人使用FreakUSB 2.4 GHz来运行6LowPAN并使用CC26xx-web-demo。 我建议您使用LAUNCHLL-CC2650作为滑频,在Raspberry Pi或BBB上运行6lbr,以连接cc26xx-web-demo。