This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:PANID范围

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/634328/cc2530-panid-range

部件号:CC2530

你(们)好

在ZNP文档中,PANID范围为0 - 0x3FFF。

但在Zigbee协议中,PANID范围可以设置为0- 0xFFFF。 为什么我们将其限制为0x3FFF? 如果我将PANID设置在0x3FFFF - 0xFFFF范围内,我尝试过它是否工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在源代码中看不到任何约束。 我使用大于0x3FFF的PANID进行测试,它工作正常。