This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:使用CC2530的数据包嗅探器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/633894/cc2530-packet-sniffer-with-cc2530

部件号:CC2530
主题: CC2531中讨论的其他部件

你(们)好

我有cc调试器和CC2530 ZigBee器件

我将它们连接在一起,并想将它们用作数据包嗅探器

我下载带有  SmartRF闪存编程器的固件嗅探器_FW_CC2530.HEX。

然后打开 “软件包监听器”并单击“播放”。 它显示的只是这一点

我的cc调试 程序是smartRF04EB。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将CC2530DK用作嗅探器硬件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在PC和CC2530DK之间连接RS-232电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮忙。我一直在这个项目上。太紧张了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在帮助你。 您必须在CC2530DK和运行软件包监听器的PC之间连接RS-232电缆。 顺便说一句,数据包监听器无法解密Zigbee 3.0 安全数据包。 您应该使用Ubiqua协议分析器代替数据包嗅探器,并使用CC2531 USB加密狗代替CC2530DK作为嗅探器硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种方法都不起作用
    我将其连接到RS232,并出现相同的旧错误
    我认为我根本不能让它发挥作用
    请帮助我了解此主题
    e2e.ti.com/.../63.3882万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否拍摄一张照片,向我展示您的CC2530DK与PC之间的连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在购买CC2531加密狗

    感谢您的所有帮助

    有一天我会和你面对面的,谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。