This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CC2531监听器

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/633745/cc2531-cc2531-sniffer

部件号:CC2531

只是想说,我确实在试用和错误CC2531后获得了CC2531嗅探器软件狗流数据包,CC2531使用的是较旧的数据包监视器,而不是#2。 我在 Windows 7上设置它。  我不确定是不是只能在XP上运行,而是使用较旧的Sniffer程序, 它的工作非常出色。

上的是否有使用CC2531时win8或10出现问题?

另一个切切面的研究!!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法很好地理解您的问题,但在Win 8和10上使用CC2531 USB加密狗没有问题。