Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2592 主题中讨论的其他部件:CC2640R2F,,
德拉斯,
我的客户已使用CC2592来扩展CC2640R2F射频范围,请参阅 TIDA-CC2650-CC2592-EMK。2592。 但 CC2640r2f无法控制cc2592,CTM使用硬件方法,cc2592可以工作软件, 但CC2592检测不到CC2592状态,CC2592保持关闭。
代码:
#include "IOC.h" //将RFC_GPO0映射到DIO13 IOCPortConfigureSet (IOID_13,IOC_PORT_RFC_GPO0, IOC_IOMODE_NORMAL); //将RFC_GPO1映射到DIO7 IOCPortConfigSet (IOD_14,IOC_PORT_RFC_GDE3, IOC_NORMAL);
下面是这个问题,
您能否举手处理此问题并帮助我们解决问题?