This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630的Z-Stack和网络

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/631815/cc2630-z-stack-and-networks-for-cc2630

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,Tier

1、Z-Stack 3是否支持CC2630?

2、z-stack 3在多大程度上使用闪存和ROM?

3、 CC2630的Zibgee Coordinator数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于闪存大小不足,Z-Stack 3.0 无法在CC2630上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么堆栈可以支持cc2630?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Home 1.2 .2a。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    Z-Stack Home ROM.2a使用闪存和1.2?的数量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以SampleSwitch为例,ZStackCoder使用

    6.4856万字节的只读代码存储器
    342字节的只读数据存储器
    2325字节读写数据存储器

    和应用程序使用

    3.5032万字节的只读代码存储器
    2890字节的只读数据存储器
    1.233万字节读写数据存储器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    CC2630作为zibgee Coordinator有多少个终端节点数量? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法很好地理解您的问题。 您的意思是,作为协调器,可以连接到CC2630的Zigbee终端设备有多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    有多少Zigbee终端设备可以作为协调员连接到CC2630?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下为20。