请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2531 主题: CC2530中讨论的其他部件
我尝试在CC2531上运行一些简单的代码,以证明我可以从芯片中控制一些基本的东西,然后再尝试在我们的自定义板上的CC2530上运行相同的代码。
我从simple_hid_dongle - rfusb_CC2531示例代码开始。 确认可以构建并将其加载到USB加密狗后,我播放了LED。 然后我移除了USB和无线电部件,并添加了一些在环路中切换的基本LED指示灯。
然后,我找到并复制了旧线程(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/rf4ce/f/159/t/54.7454万)的源代码,试图将字符放到UART上。
当我不能使用时,我试图直接切换GPIO针脚(WFP 0.2 -5,WFP 1.4 -7),但仍然没有得到任何结果。 我与加密狗上的GPIO接入点的连接可能不是很好,但我认为至少一个接入点会给我一些活动。
在加密狗上启用GPIO是否有任何我可能错过的基本信息?
谢谢!
添