This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EM-RD:2592:CC2538-CC2592EM-RD</s>2592

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/629770/cc2538-cc2592em-rd-cc2538-cc2592em-rd

部件号:CC2538-CC2592EM-RD</s>2592
主题中讨论的其他部件:CC2538, CC2592

我们正在设计一种新的射频板,在这种板上我们使用CC2538和CC2592组合。  

我们已直接从TI应用手册中选择了布局。  

CC2592的信号输出信号为信号输出信号的信号为PCB上的反向F条形天线提供信号。  

PCB制造商正在模拟西格端线的特性阻抗Z0  

通过模拟线路的每一个部分,并希望其为50欧姆,而忽略L和C部分  

中间。  

我相信TI推荐的设计对于整条线路将为50欧姆  

从ANT输出到invet4d F天线的输入。

我的假设是,此轨迹的各个部分不能是50欧姆,但整个线包括

介于之间的L和C将使其达到50欧姆。

但是我们的POCB家伙不能模拟痕量和组件的连在一起。  

所以我的问题是:

我能否继续介绍轨迹和天线的精确物理布局以及推荐的组件

并且预计它将接近50欧姆,可通过 RF线路中的两个L和C组件进行调整。  

请帮助,  

Rahul hakhoo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以预期它接近50欧姆,稍后可通过RF线路中的两个L和C组件进行调整。