This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2538DK:将Contiki代码写入CC2538

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/629760/linux-cc2538dk-flashing-contiki-code-into-cc2538

部件号:CC2538DK

工具/软件:Linux

如何将Contiki示例闪存编码到CC2538DK板中??

请向我们提供说明或告诉我们是否有其他工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用Flash Programmer 2将FW下载到CC2538DK中。