This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531 USB dongle,因为ZNP不工作!

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/629749/cc2531emk-cc2531-usb-dongle-as-znp-is-not-working

部件号:CC2531EMK

您好,

我已将“CC2531-GW-ZNP_38724.HEX”3.8724万”下载到加密狗中。

当我将加密狗连接到RPI并尝试启动GW时,它不能正常启动,它在使用串行端口后卡住:/dev/ttyACM0

请见下面所附图片-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您执行“ls/dev”操作,是否看到ttyACM0列出?