This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:RIOT OS

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/638108/cc2538dk-riot-os

部件号:CC2538DK
主题中讨论的其他部件: Z-stack, CC2538

您好,先生,

我正在通过命令行使用命令make Board=cc2538dk将RIOT OS (helloworld)程序移植到Ubuntu 16.04 中的cc2538dk,然后我没有得到端口设置! 错误,因此请解决问题。

 

 

 

谢谢(敬上)

 湿婆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过屏幕截图显示您在哪里看到消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个警告,而不是错误。 我看到您为CC2538DK生成二进制文件。 如果您将二进制文件下载到CC2538DK中,它是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢先生,我将RIOT移植到cc2538dk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷! 它看起来运行正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是2650EM模块支持,用于移植RIOT OS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够使用CC2650-LaunchPad配置运行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    如何将ZStack连接到cc2538EM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack默认支持CC2538EM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我想在 RIOT OS中实施Z-Stack。


    *我想要一个具有ZigBee堆栈的ZigBee模块。
    * ZigBee堆栈应在RIOT OS上工作。
    *我想直接在操作系统中构建ZigBee堆栈,而不是使用IDE。
    *我的应用很简单,希望使用ZigBee协议处理终端设备,但该堆栈应该使用RIOT OS构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack建立在TI Tiny OSAL之上,我认为您不能在RIOT OS上使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当iam将ZStack编译到cc2538时,我遇到了错误,我拥有IAR版本7.30 的许可证。请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种Z-Stack版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 3.0 Tm1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您必须使用IAR EWARM 8.11 1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    请向我发送IAR EWARM 8.11 评估链接。1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.iar.com/.../下载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    如何从cc2538读取模拟传感器数据并使用UART在终端上查看输出数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,请你回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,为什么不呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我已将Z-Stack Mesh 1.0 0移植到cc2538上

    一个作为协调员,一个作为路由器,三个作为终端设备,但当我按下SW2和SW4时,只有它们正在配对,并且编码器收到消息。

    我的问题是,当协调员启动网络时,终端设备需要直接加入并配对到协调员网络中,并且无需按键即可发送消息。

    请告诉我在哪里更改代码(&how)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是不是说您不想在开机后使用按钮和所有功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,先生
    请帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是关于应用程序工作,我认为您必须自己完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,
    好的。

    我的申请是
    1) Enddevice需要在不使用密钥的情况下将自己加入到协调者的网络中。
    2)终端设备读取模拟传感器数据并将其发送给协调器。
    3)协调员收到的数据需要通过UART通信在PC中查看。

    我认为移植后没有使用开关(按键),然后我想移除终端设备上的SmartRF06板。

    有可能吗?

    请你引导我。

    谢谢,顺祝商祺

    湿婆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是可能的。 您可以在协调员打开时启用允许联接一段时间,终端设备可以在开机后直接联接。 如果您的终端设备只向协调员发送数据,则可以使用0x0000作为目标短地址直接发送数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生

    请指导我在哪里可以对此应用程序进行更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,请你作出回应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经告诉你实施的方向。 如果仍有问题要做,请指定不能做的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以更改目标地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何发送数据或消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,先生,

    我已将ADC温度传感器(在基础固件示例中)代码上载到cc2538板上,并且我正在获得UART (COM10)的输出,就像这样,因为我得到了类似这样的USB (COM7)。 UART通信是否有任何问题。请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎在COM10上使用了错误的波特率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    11.52万是波特的右边
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它取决于在CC2538上运行的应用程序的UART设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的COM10连接到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc25's UART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,什么连接到COM18?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,先生,我更换了我的smartRF06板,我想您已经明白了我的观点。
    1. COM10是一个SmartRF06板UART
    2. COM18是一个SmartRF06板UART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是将两个smartRF06连接到您的PC,一个是COM10,另一个是COM18。 如果您在两个smartRF06上运行相同的示例,您将在COM18上看到正确的输出,但在COM10上看到不正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两块板输出不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我认为在cc2538中,我们有UART0和UART1
    您是否会告诉我这两个通道的分配针脚编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在ADC温度示例中,它仅使用UART0和端口A引脚0作为RX/pin1作为TX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将通过指定要在/dev/folder创建的TTY接口来设置端口。 通常是/dev/ttyUSB1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    我想使用cc2538来实施ZigBee网络,所以我使用的是ZStack 3.0 ,我的目标是仅协调员需要使用smartRf06板,而对于终端设备,则不需要。 终端设备需要直接加入网络,并需要将数据发送到使用UART1的PC中所需的协调节点。因此,哪个示例是合适的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 3.0 中的所有示例均使用SmartRF06上的LCD,LED和按钮。 如果您没有SmartRF06,则很难运行示例。 我建议您购买SmartRF06进行测试。 熟悉Z-Stack 3.0 之后,您可以尝试修改代码以不使用SmartRF06。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用ZNP示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,ZNP是可行的。 您可以参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html