This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:RIOT OS

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/638108/cc2538dk-riot-os

部件号:CC2538DK
主题中讨论的其他部件: Z-stackCC2538

您好,先生,

我正在通过命令行使用命令make Board=cc2538dk将RIOT OS (helloworld)程序移植到Ubuntu 16.04 中的cc2538dk,然后我没有得到端口设置! 错误,因此请解决问题。

 

 

 

谢谢(敬上)

 湿婆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我的IAREW编译器版本与ZStack 3.0 不兼容,因此我使用的是ZStack mesh 1.0 ,因为我使用的是ZNP示例。
    我认为我需要将两个主板都闪存为ZNP,C2538和cc2538-SBL之间有什么区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538-SBL仅包含串行引导加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我已将ZNP代码上载到cc2538,打开ZTOOL 2.0 时显示未找到设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以指定下载到CC2538的Z-Stack版本和ZNP代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z型叠块网格1.0 .........0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将Ztool波特率设置为11.52万并在握手中启用RTS/CTS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我这样联系过,有没有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将USB从SMARTRF06连接到PC时,您应该会看到PC上有XDS100v3 Class USB串行端口(COMx),您可以使用它代替外部串行到USB电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从IAR生成了Znp.out文件,并使用智能闪存编程器2下载到cc2538,然后打开Z-Tool 2.0 ,它未找到任何设备,我进入设置选项并设置所有端口设置,如您在上述POST和选定扫描中所述 对于设备,它也提供相同的"未找到设备"。我需要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将预构建的CC2538ZNP-UART-Pro-Secure_LinkKeyJoin.HEX下载到CC2538DK下的C:\Texas Instruments \Z-Stack Mesh 1.0 .0\projects\ZStack \ZAP \ZNP-HexFiles\CC2538,它是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我收到了这条消息,这是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是由于您使用Z-Stack 3.0 中的Ztool 1从Z-Stack mesh 1.0 连接到ZNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生,

    我设置为协调员时正在切取无效参数状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应使用十六进制格式而非十进制格式的NV ID 0x87。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我在应用程序中没有此命令,如何设置我的频道
    APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)-->仅将主通道掩码设置为通道13
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这仅存在于Z-Stack 3.0 中,在Z-Stack Mesh 1.0 中不可用。0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,先生,
    在SYS_OSAL_NV_WRITE中,协调器的命令值为0x00,路由器的值为0x01,终端设备的值如何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终端设备为0x02。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    我在设备管理器中单独为cc2538供电,但它没有显示任何端口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何为cc2538独立供电? 你能给我拍照吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在社区博客中提到的那样。

    是否需要任何驱动程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用具有USB功能的ZNP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    1)我已使用Ztool将两块cc2538板配置为协调器和终端设备。 我拔下USB电缆并将其插入,并给出命令实用程序,直到设备信息显示设备状态为dev_hold。 我的问题是,一旦配置了主板,它就需要存储其状态。

    2)是Z-tool,仅适用于ZNP代码,还是适用于z-stack中的所有示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如果在ZNP的编译器选项中启用NV_RESTORE,它将保持其状态。
    2.如果启用ZTOOL_P1和MT_XXX在Z-Stack示例中定义,ZTOOL可以与它们进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,先生,

    我想将正弦波作为输入信号发送给AIN6,所以我引用了hal_adc.c代码,我在ZStack 1.0 通用应用代码中使用了相同的函数,我遇到了错误。 请参考图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能将这些代码复制到应用程序中。 它们已在hal_adc.c.中实现 您只需包含hal_adc.c,即可在应用程序中直接使用这些API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    1)该文件是hal_adc.h还是hal_adc.c
    2)我在Genericapp.c中包括#include "hal_adc.h",我认为我需要从HAL组中删除hal_adc.c。 我正在使用hal_adc.h中指定的相同函数


    请解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下,已在GenericApp示例中添加了HAL_ADD.c。 只有在要使用ADC API时,才需要将其包含在应用程序C文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已将c文件添加到应用程序,但我收到错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我告诉您不必将hal_adc.c放入应用程序文件夹。 默认情况下,它已在HAL0>Target->Driver文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢先生,

    我正在使用功能uint16 HalAdcRead (uint8通道,uint8分辨率)

    我收到错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的应用程序代码中有重复的HalAdcRead。 您必须将其删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经卸载了我的Z_stack mesh 1.0 0并重新安装了它,我打开了那个genericapp示例并在我的应用程序中再次包括了hal_adc.h头文件当我使用头文件中定义的函数时,我收到了错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是C编程的基础。 为什么要不断推出“uint16 HalAdcRead”(uint8通道,uint8分辨率)
    {...? 这将导致HalAdcRead重复,这是问题的根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,先生,
    但如果ADC输入数据连接到AIN6引脚,我该如何读取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../cc2530-adc-howto-in-ti-z-stack.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我正在获得输出,我认为是正弦波的输出电压,如何获得该波的频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么你认为你可以用正弦波的输出电压来得到那个波的频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    1)是否 使用任何操作系统构建Z-stack?

    2)每个测试是 c代码还是使用任何操作系统构建?

    3)我是否可以用我的PCB替换Smarttrf06主板 (它包含模拟针脚,按钮和电源,根据我的应用程序),如果没有,原因是什么?

    下载代码时,我将使用smartf06EB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. CC253x Z-Stack使用TI微型操作系统构建。
    2.不
    3.可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,
    1)如何创建UART Tx缓冲器。
    2)我是否需要为ADC (SOCADC_AIN3引脚)读数启用此HWREG (RFCORE_XREG_ATEST)= 0x01?
    3)如何测量内部参考电压 (SOCADC_REF_INTERNAL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿以不规律的方式提问。 您是否可以指定您现在正在测试的软件堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,先生,
    我的问题是我需要从4endevices读取模拟数据并将该数据从4 endevices传输到协调员。为此,我需要从协调员的UART端口收集数据,并且4 endevices同时发送数据。请解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决问题! 您不会告诉我您要使用的软件堆栈。 是否使用Z-Stack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZStack mesh 1.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经为您提供了如何在Z-Stack中使用ADC驱动程序的参考。 您是否在CC2538上使用了该产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    在进行ADC之前,我尝试在不按键的情况下传输helloworld消息。我对代码做了一些更改,然后得到了输出。

    但我的终端设备加入了协调员网络,它在多次发送离开网络的消息后,又在我的协调员收到数据后,被转接到了helloworld消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您应该检查您的代码为何导致设备先离开网络。