This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:如何将cc2650启动板与Modbus-RS485连接起来(max1348)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/646051/rtos-launchxl-cc2650-how-to-interface-cc2650-launchpad-with-modbus-rs485-max1348

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我正在处理需要将收到的UDP 数据发送到Modbus的项目,这里我使用Contiki作为SW堆栈  

请任何人 帮助我了解如何通过Modbus发送数据。

这里我想 让我的PC成为运行Modbus 模拟器的主计算机,让我的cc2650成为从属计算机  

如何开发通过Modbus发送数据的代码  

建议contiki 或GitHub中的任何示例代码(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pavankumar,

    TI没有提供MODBUS示例,因此您基本上必须制作自己的驱动程序。

    谢谢,
    Fredrik