This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2592EM-RD:2592:ZBufferFull How can I clear it?(CC2530-CC2592EM-RD:2592:ZBufferFull如何清除它?)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/646064/cc2530-cc2592em-rd-zbufferfull-how-can-i-clear-it

部件号:CC2530-CC2592EM-RD</s>2592

我想我也 有同样的问题。  

如何解决? 我可以清除缓冲区吗? 我使用ZNP软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您发送ZNP命令的速度是否非常快? 您能详细说明如何查看此ZBufferFull问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是那么快。
    我的问题非常接近附件链接。 我们的净额包括5个Zed和3个ZR和ZC。 所有Zed加入到相同的ZR (没有直接加入到ZC) ZC是收集我的数据的点(所有设备都将数据发送到ZC。 APS确认已启用)
    如果ZC开启几分钟(大约20分钟以上),则所有Zed失去了协调人和协调人剂量不会从Zed获取消息。 如果我尝试从ZC (或其他设备)向Zed发送消息,我将在AF_DATA_CONFIRM中获得ZNwkNoRoute状态(0xCD)。 如果我尝试向其他设备(ZR或ZC)发送消息,一切正常。
    重新引导Zed后,它们将正常加入到网络。 工作没有任何问题..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,您的问题是否与ZBufferFull有关? 还是ZNwkNoRoute status(0xCD)问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我都明白了。 周末的时候我会试着多做点经验。。。 并获取更多数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是两个不同的问题。 请再次测试并发布您的测试步骤,以便我尝试提供帮助。