This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Shepherd Zigbee Gateway

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/642136/cc2650-shepherd-zigbee-gateway

部件号:CC2650
主题:CC2531中讨论的其他部件

您好,  

我正在尝试将 牧羊人ZigBee库与CC2531一起用作网关。

有人知道如何从连接的设备读取传入的报告?

我找不到处理传入报告消息的位置。

谢谢!

致以最亲切的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leoribg,您好!
    ZigBee Shepherd不是TI支持的产品,因此我不熟悉它。
    但是,快速浏览一下我看到传入消息的代码是在af.js中处理的,在function dispatchIncomingMsg中。 您可以查看邮件的处理方式,并按照路径处理应用程序的邮件。
    有关Zigbee Shepherd的更多具体问题,我建议将问题发布到该软件的git hub上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    好的,非常感谢您的回答!
    当然,此问题将帮助更多的TI客户。

    此致!