This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:椭圆曲线加密文档

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/642769/cc2650stk-elliptic-curve-cryptography-documentation

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:BLE-STACKCC2650

大家好

我想对ECC和ECDH使用cc26xx软件加密功能。 这里有人能给我更多关于此软件加密功能的说明,示例或文档吗?

谢谢你

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    在任何早于BLE-Stack 2.2 的CC2650 SDK中,您都不能在应用程序中使用ECC功能。 它们被假定为堆栈所有,并且不会重新进入。

    在BLE-Stack 2.2 1和更高版本中,您可以使用ECC驱动程序以线程安全的方式调用这些函数。 此驱动程序位于src\ccommon \cc26xx\ecc中。 头文件中有一些注释应便于使用,没有单独的使用示例。