This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:确定哪个Zigbee平台

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530, CC2531, Z-STACK, CC2650, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/642814/cc2538-deciding-which-zigbee-platform

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: CC2530CC2531Z-stackCC2650CC2630

大家好,

我正在考虑启动一个新的ZigBee项目。 我最终选择的平台取决于以下问题的答案:

  1. 关于CC2538,我已经阅读了几篇关于其高功耗和代码空间很少的文章(因为它已经有几年了)。 您能确认吗? 此外,CC2538是否即将到期?
  2. 关于CC265x,TI用于此平台的ZigBee堆栈是否与用于CC2538的ZigBee堆栈一样成熟? 与CC2538相比,此新型平台不提供IT的哪些部分?
  3. 最后,我是否应该考虑TI现有的(或即将推出的)芯片,SoC,平台或系列?

好的,让我们看看您的意见是什么!

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CC2538有足够的代码空间可用于Z-Stack 3.0。1,CC2530/CC2531平台2531平台是目前正与Z-Stack 3.0 1的代码空间进行斗争的平台。

    CC2630/CC2650平台2650平台仅支持(传统配置文件) Z-Stack Home 1.2 .2a,并且仅支持终端设备或ZNP (网络处理器)配置。

    即将推出的CC2652支持所有配置,并具有大量的备用代码空间,该平台支持最新版本SimpleLink Zigbee SDK Plugin v 0.95 (符合ZigBee 3.0),可从以下网址获得:

    www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC26X2-SDK

    有关CC26x2平台的详细路线图信息,请联系您当地的TI代表。