请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538 主题中讨论的其他部件: CC2530, CC2531, Z-stack, CC2650, CC2630
大家好,
我正在考虑启动一个新的ZigBee项目。 我最终选择的平台取决于以下问题的答案:
- 关于CC2538,我已经阅读了几篇关于其高功耗和代码空间很少的文章(因为它已经有几年了)。 您能确认吗? 此外,CC2538是否即将到期?
- 关于CC265x,TI用于此平台的ZigBee堆栈是否与用于CC2538的ZigBee堆栈一样成熟? 与CC2538相比,此新型平台不提供IT的哪些部分?
- 最后,我是否应该考虑TI现有的(或即将推出的)芯片,SoC,平台或系列?
好的,让我们看看您的意见是什么!
祝你度过美好的一天