This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-5D- RD:每次测试

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650EMK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/642753/cc2650em-5xd-rd-per-test

部件号:CC2650EM-5DE-RD
主题中讨论的其他部件:CC2650EMKCC2650

您好,

我正在使用带有SMART RF 05板的cc2650emk,并使用每个测试固件进行编程。

另一个cc2650emk我已连接到SmartRF Studio 7.no,我想从SmartRF Studio传输数据包并在smartR板上接收。

我尝试这样做,但我没有收到SmartRF板上的任何数据。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在CC2650EMK上运行每个测试固件,它是否有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您需要为每个FW使用一个运行的固件,而SmartRF Studio运行另一个固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我的第二个设备是cc2650_5x5定制设备,我通过10引脚JTAG电缆连接到SmartRF板,而不是安装在诸如cc2650emk的SmartRF板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不在两台设备上使用SmartRF Studio?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为使用SMART RF工作室时,获得的任何结果都不一致,
    有时它会为我提供50 % Per (个人数据),有时它会为我提供10 % Per (个人数据)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您看到此值较低,则表示您的硬件存在问题。