This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2538EMK:ZigBee终端设备可以由协调器控制

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/642613/rtos-cc2538emk-zigbee-end-device-can-we-control-by-coordinator

部件号:CC2538EMK
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

我们有一 个ZigBee网状拓扑的疑问

 如果终端设备(E1)连接到路由器(R1)。  协调器(C1)范围内的终端设备(E1)和其它路由器(R2,R3)。

如果协调器(C1)与路由器(R1)的通信中断,协调器是否可以直接将命令发送到终端设备?

在下图中,已解释了我的情景。 有人能澄清这种疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能,除非终端设备是协调器的子设备,否则协调器不能直接向终端设备发送消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 因此,如果Coordinater只需要通过通信中断的路由器才能将命令发送到该终端设备?
    这是否正确?

    如果C1与R1之间的通信中断,我们可以将C1与R2进行通信,并将R2与R1进行通信。 使用这种类型的其他路线,我们可以进行通信吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,如果路由中断,协调器会发送路由请求,以将路由路径重构到终端设备。 这是由Z-Stack自动完成的,应用程序不必处理它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如,连接到一台路由器的3台终端设备,这3台终端设备在协调器或其它路由器的范围内。
    如果路由器通信中断,我们是否可以向这些终端设备发送任何命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路由器通信中断的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果路由器无法正常工作,或者路由器未通电,或者出现硬件问题或类似的软件问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后,终端设备将重新扫描以加入其它路由器或协调器并重新构建路由路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,谢谢你的立即答复和支持。 现在我们有了一个清晰的想法。 非常感谢