This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:我没有找到通过ZigBee传输TIDM-1PHMTR-ESD测量的数据的方法。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1PHMTR-ESD, CC2530, CC2538, CC2530EM, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/640311/cc2538dk-i-don-t-find-the-way-to-transmit-via-zigbee-the-data-that-the-tidm-1phmtr-esd-measures

部件号:CC2538DK
主题中讨论的其他部件:TIDM-1PHMTR-ESDCC2530CC2538CC2530EMZ-STACK

大家好!我在我的大学的一个小领域工作,包括对能源质量进行测试。 我必须处置这些设备:

具有增强型ESD保护参考设计的单相计量

CC2538评估模块套件

我成功地使用了TIDM-1PHMTR-ESD,我可以在显示屏和计算机GUI中读取能量度量值,但为了在我的专业领域取得进展,我必须通过Zigbee发送这些度量值。

我认为当CC2538连接到TIDM-1PHMTR-ESD (TIDM-1PHMTR-ESD的用户指南说了这一点,但对于CC2530,我假设我可以对CC2538执行同样的操作), 另一台CC2538 (可能与SmartRF06EB连接)作为接收器。

用户指南说CC2530应该用代码闪存,以用作传输器,所以我的问题是,在哪里可以找到该代码? 我必须对其进行编程? 如果是,是否有某种教程来学习如何操作? TIDM-1PHMTR-ESD的用户指南指出,发送器和接收器都应在2.4 GHz下工作,并使用115.2 波特率。 我相信这一定是一件容易做的事,但我不知道怎么做。 有人能帮我吗? 提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此设计的软件位于页面下方的以下位置:

    www.ti.com/.../tidc994

    我假定这仅为CC2530平台提供,因此需要将其移植到CC2538。 另外,您需要验证您的主板的引脚是否与CC2538EM兼容,CC2530EM确实使用相同的主板连接器,但您需要验证它们是否确实与引脚兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答,但在该Zip文件中,我只找到了TIDM-1PHMTR-ESD (其中的文件夹是:emeter-ng和emeter-toolkit)的代码,但它们不适用于CC2530或CC2538。 我当时正在阅读Z-Stack 3.0 (Z-Stack OTA升级用户指南,Z-Stack 3.0 示例应用用户指南和Z-Stack 3.0 开发人员指南)的信息,但我认为这并不是我正在寻找的项目。 如果我错过了什么,你能告诉我吗?