This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:5000个节点....使用TI平台是否可行?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/641624/cc2630-5000-nodes-is-it-possible-with-a-ti-platform

部件号:CC2630

大家好,  

我有一位客户今天问我这个问题。 根据2014年编写的以下应用说明,我们可能会超过400个。 我的客户正在尝试找出一种方法来链接5000个节点,所有节点都紧密地集中在室内。 (考虑数据中心)

www.ti.com/.../swra427c.pdf

新的BT5中有BLE网格,但我们认为泛光网格不起作用。  

我怀疑这是一个讨论很多的问题,想知道是否有人有任何答案。  

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为运行5000个节点的可能性或可行性都不可能或不可能。