This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:调试接口被Contiki锁定

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/640861/cc2650stk-debug-interface-locked-with-contiki

部件号:CC2650STK

大家好

我开始使用Contiki对SensorTag进行编程,并使用RF闪存编程器2对Sensortag进行闪存。

当我刷新新固件时,我无法重新刷新芯片。 我首先必须做一个强制的大规模擦除。

使用contiki固件刷新芯片后,调试接口未被锁定,我需要做什么? 是否有禁用调试接口锁定的选项?

感谢你的帮助。

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,Contiki FW不应锁定调试器接口。 您是否使用cc26xx-web-demo进行了测试,并且在构建二进制文件之前是否进行了任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用cc26xx-web-demo know对它进行了测试,它没有锁定调试界面。 但我不知道我在我的exmple中做了什么错:(
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我误解了您的问题。 您能再详细说明一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经用contiki为感音标签制作了一个自己的应用程序。 使用contiki示例时,调试接口未锁定。 但我的应用程序锁定了它。 但我不知道为什么。 我已经复制并修改了示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我找到了解决方案... 我在项目中有和其他CC26XXWare版本。 我必须手动编辑此内容:

    #define set_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_test_tap_enable 0xC5 //如果在FCFG中也启用了访问,则启用访问
    #define set_CCFG_CCFG_TAP_DAP_0_CPU_DAP_ENABLE 0xC5 //如果在FCFG中也启用了访问,则启用访问
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CCFG是根本原因。