This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK射频调制解调器样本,带TI MAC

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, TIMAC, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/639377/cc2531emk-cc2531emk-rf-modem-sample-with-ti-mac

部件号:CC2531EMK
主题中讨论的其他部件: TIMAC, CC2531

您好,

我正在寻找一个简单的802.15 4嗅探解决方案。

我购买了CC2531EMK主板,但现在我必须构建所需的固件。

我已经可以编译TIMAC固件了,但现在我必须实施USB调制解调器的功能。

我在RF_modem.c中没有找到任何对USB init的引用

有没有人能给我一个线索来了解如何在CC2531 EMK上实现与TIMAC的USB通信?

此致,

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damien,

    如何使用TI软件包监听器?

    谢谢,
    Fredrik