This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/CC2530:与下面的模块类似,如图所示。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/638839/webench-tools-cc2530-similar-module-to-following-module-as-in-pic

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: CC2592CC2591

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

GB2530-H High Power Zigbee Module

除了GBAN之外,是否有人知道类似的CC2530模块产品?????????????????????????????????????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在Google上搜索CC2530 CC2591模块或CC2530 CC2592模块,您将会找到一些模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现了很多,但没有相似之处。
    我们必须从链锯进口
    您是否知道与本模块类似的内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细说明您的期望吗? 为什么它不符合您的要求?